结果:找到"ETU-LINK 易天光模块 mikrotik",相关内容1000条
- Hi-Link各种模块说明书和开发工具
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://h.hlktech.com/mobile/download--顶端搜索对应型号即可。在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-M50\HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述三种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item....
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: Hi-Link wifi模块 5G模块 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2019-08-26 18:06:00
- 易天ETU-LINK光模块等产品全面兼容mikrotik品牌
- 在通信行业有一个拉脱维亚的品牌叫做“mikrotik”,始建于1995年,二十余年的经历成就了他在路由器和无线ISP系统市场主导地位。为了进一步深入市场,已经在23个国家举行交流会议,他们设备主要有CCR核心路由器,CRS系列路由交换机,RB951941750系列路由器和无线网桥等一系列产品。易天光通信为了确保产品在mikrotik设备上的稳定工作,通过采购了MikroTikCRS226-24Gouter和MikrotikRB2011UiAS,以及多种途径去运行设备和产品去对接,最后的得到良好的认证。在欧美很多国家的客户对易天光模块产品在mikrotik设备上的应用也得到他们的一致认可和好评...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ETU-LINK 易天光模块 mikrotik 发帖人:etulink 发帖时间:2018-12-17 18:18:00
- 【ETU-LINK】易天光模块全面兼容H3C交换机等设备
- 本文重点给大家分享易天光通信(ETU-LINK)所提供的光模块、DAC高速线缆、AOC有源光缆等通信传输产品可以兼容H3C华三交换机哪些系列呢?下面先给大家简单普及下H3C交换机系列。H3C华三产品系列简述核心路由交换机H3CS9500E—S7500系列以太网交换机全千兆智能交换机H3CS58—S5016P全千兆可管理交换机智能二/三层交换机H3CS3610—S2108系列交换机SMB交换机H3CS1600—S1016R系列交换机AolynkS1008A-G桌面型交换机IPTV及数字电视专用交换机AolynkS1508L—S1516L数字电视楼道交换机H3CE系列以太网交换机H3CE328[...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 易天光模块 ETU-LINK H3C交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-15 17:44:00
- ETU-LINK光模块全面兼容思科系列设备
- 今天给大家分享一下易天光通信ETU-LINK的光模块、DAC/AOC线缆等通信产品可以用在思科交换机哪些系列?简单列出ETU-LINK产品可以兼容的Cisco系列交换机:以“Catalyst”为商标1900系列:19242900系列:2924、2924M2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/482960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L3500系列:3508G、3524、35483550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T3560系列:35...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ETU-LINK 思科交换机 兼容光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-26 17:01:00
- ETU-LINK光模块使用手册
- ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 光模块使用 光模块安装 ETU-LINK光模块 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
- ETU-LINK光模块全面兼容华为交换机系列
- ETU-LINK光模块完美兼容华为交换机今天易天光通信将会带领大家学习一下ETU-LINK光模块用在华为交换机的解决方案,下面给列出S9700系列、CloudEngine8860(简称CE8860)系列、S5700等系列交换机的案例。华为S9700系列交换机是一款高端智能T比特核心路由交换机,共有三款,分别是S9703、S9706和S9712,该系列交换机具有可靠性和灵活性高、易管理等优势,并且能够为大型园区和大型数据中心提供最简化网络管理方案。华为S9700系列交换机的特点:ü支持随板AC,并且普通业务板内置WLAN无线控制器功能,实现了有线和无线的深度融合;ü创新的CSS交换网集群技术,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 ETU-LINK光模块 原装光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-14 17:17:00
- ETU-LINK光模块优势对比分析
- 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的模块与其他公司有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们的产品,简单罗列了一些ETU和其他公司产品工艺和包装上面的对比信息。优势对比分析:PCB板设计:我们的PCB板通过了ROHS和UL(94V-0)认证,但很少人会去做标记。曾经在思科OEM厂商工作过的研发总监借鉴了思科在PCBA设计上的严格要求,在制板的时候要求供应商把认证信息丝印在合适的位置,以便客户进行核查。ETU优势:1.产品细节差异化,更细更精更全面2.认证标志可以使产品更容易获得客户的信赖和认可PCB板材料:对于10G光纤模块,我们选择的是R435B电路板,而大多...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科光模块 ETU-LINK光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-23 17:01:00
- 思科光模块vsETU-LINK光模块
- 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的光模块与思科的有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们公司以及产品优势,我们将会通过以下有趣图画简单诠释了ETU和思科光模块的对比信息。我代表思科,我最牛逼我代表ETU,众生平等关于价格:思科光模块:价格很高,让人望尘莫及ETU光模块:非常有竞争力的价格,可以帮您节省60%-90%的成本,甚至更多关于交期:思科光模块:通常是付款后7天才能安排出货ETU光模块:交期很快,常规产品库存充足,基本可以在2工作日内出货关于质保:思科光模块:1年质保期,过了就不能换货了ETU光模块:3年质保期,3年保修,1年包换关于售后:思科光模块:...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 思科光模块 ETU光模块 原装光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-25 17:45:00
- 什么是CWDM光模块?有什么应用和优点?
- 光模块根据封装可以分为GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP等封装方式,根据传输速率可以分为10G、25G、40G、100G、200G光模块等,但是,CWDM光模块是什么,有哪些的应用和优点,你知道吗?什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。CWDM光模块有哪些封装方式?CWDMGB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-10 14:26:00
- 100G光模块专题:100G光模块概述、优点和应用
- 用户对数据传输需求的增长,意味着光通讯供应商不能只停留在25G、40G这些数据传输阶段。近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。100G光模块甚至成为这个时代某一个阶段的潮流。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。市面上,光模块的封装有很多种,但是,100G光模块是封装为CFP/CFP2/CFP4/QSFP28的光模块,并且传输速率为100G的光模块。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G光模块概述、优点和应用。100G光模块的技术发展100G光模块的技术方案最早要追溯到2010年,IEEE802.3ba项目组...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-30 14:27:00
返回